This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5137:1000W 降压解决方案

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137, PMP23611, PMP23591, LMG708B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598800/lm5137-1000w-step-down-solution

部件号: LM5137
Thread 中讨论的其他器件: PMP23611PMP23591LMG708B0

您好的团队、

我想问 LM5137 是否可以实现 48V 至 12V 的 1000W 降压解决方案。 可能需要 83A 输出电流。 是否有任何它的参考设计? 您能和我分享一下吗? 谢谢你。

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    83A 需要至少 4 个相位、具体取决于最大温度、空气流量等、可能更高  看看 PMP23591 和 PMP23611(这些 RAE 两相设计,可扩展到四相或更多相)。

    另外、我们来看看 LMG708B0 20A GaN 转换器。

    此致、

    Tim