This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929240EVM:有关直接 FlexWire UART 通信的错误

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS929240EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598943/tps929240evm-error-regarding-the-direct-flexwire-uart-communication

器件型号: TPS929240EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

尊敬的专家:

如果客户在不使用 CAN 收发器的情况下控制 TPS929240EVM 时遇到问题、我们想就此问题寻求帮助。

按照用户指南(“无 CAN 的通信“)为电路板接线后、我通电、LED D58 (J6) 亮起、表明基于原理图的错误。 因此、GUI 无法通过 USB2ANY(具有更新的固件)找到电路板。 但是、当我尝试使用 CAN 进行通信时、一切都正常工作。  

询问如何解决问题。

谢谢。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    您能否确认用于非 CAN 配置的跳线设置? 您使用的是哪个 GUI?

    它应遵循用户指南定义的跳线和硬件设置。



    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢你。 客户回复:

    我遵循了 在没有 CAN 通信的情况下对电路板进行布线的用户指南。 它首次使用 TPS929xxx-Q1 1.1.0 软件的非 CAN GUI 时工作正常。 但是、此后、ERR D58 已亮起、并且在没有 CAN 收发器的情况下、无法再通过 USB2ANY 将软件连接到电路板。 我尝试使用 CAN 来清除寄存器并将其复位为其默认值、但当我切换回非 CAN 通信时、问题仍然存在。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    感谢您联系客户并回复。 然而、如果没有客户用于连接的直观或详细步骤、则很难调试此问题。 您能否提供 EVM 跳线和设置的图像? 在没有 CAN 的情况下尝试连接时、ERR 指示灯是否仅亮起?

    由于它可以使用 CAN、我怀疑 usb2any 正常、问题与跳线或 GUI 设置有关。 如果您愿意、我们可以设置一个会议来完成并检查所有内容。  

    例如、请确保未选中 GUI 主页上的 CAN 设置、如下所示。 还要检查 J15 在 RX/TX 上短接、以便 UART 连接到带状电缆。





    请告诉我、我们是否可以设置会议来有效地解决此问题。

    此致、
    以赛亚书