This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:PTM 模式在电池充电器时不能正常工作

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594530/bq25713-ptm-mode-not-working-as-intended-with-a-battery-charger

器件型号: BQ25713
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好!

我很感激如果出现了与此非常相似的帖子、我在 E2E 论坛上发帖时遇到了问题。

我目前使用的是嵌入式器件中的 BQ25713 芯片。

芯片本身连接到 2S 电池组、要为其充电、我们需要使用电池充电器、而不是 PSU。

在搜索数据表后、直通模式 (PTM) 模式似乎非常适合、因为电池充电器预期会看到电池。  

电池充电器期望其输出在开始充电之前被拉至电池的电压。

 

在每次测试中、ILIM_HIZ 引脚都会被拉至 GND。 InputCurrent 和 ChargeCurrent 限制的大小都超过 2.8A、足以从充电器吸收输出。

在将 BQ 连接到除电池包之外的任何内容之前的 PTM 模式配置和寄存器值:

ChargeOption0 = 0x020A

ChargeOption1 =0x9310

ChargeOption2 = 0x0237

ChargeOption3 = 0x0030

ChargerStatus = 0x0000

MinSystemVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压

InputVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压  

注意:尽管 PTM 位每~0.5 次写入 1、且 ChargerStatus 为 0、表示没有输入源、但该位未置位。

 

现在、在配置 PTM 模式并使用 PSU 测试后、似乎电池正在接收电流、一切都正常。

 

将 BQ 连接到设置为 8.4V 且最大为 1A 的 PSU 后的寄存器值:

ChargeOption0 = 0x020A

ChargeOption1 =0x9314

ChargeOption2 = 0x0237

ChargeOption3 = 0x0030

ChargerStatus = 0x8400

MinSystemVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压

InputVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压  

注意:PTM 位已设置、ChargerStatus 指示输入源并且处于快速充电模式

 

此时、我可以断开 PSU、并且适配器线路上存在电池电压、即使 PSU 断开连接、输入存在位也不会改变。

将电池充电器插入会导致充电、并且没有问题。

 

但是、如果在连接到充电器之前未连接 PSU、则寄存器值会不同、当充电开始时、电流不会流入 电池、从而增加适配器电压、从而停止充电。

在电池充电器之前未插入 PSU 时、寄存器值如下所示:

ChargeOption0 = 0x020A

ChargeOption1 =0x9310

ChargeOption2 = 0x0237

ChargeOption3 = 0x0030

ChargerStatus = 0x8000、也会定期读取为 0x0000

MinSystemVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压

InputVoltage = 0x0000、因此 3.2V、具有直流失调电压  

注意:ChargerStatus 在 0x8000 和 0x0000 之间交替、每当它为 0 时、电压降至~3.4V、之后它会恢复。

 

通过监控电流可以发现、PSU 必须在 8.4V 电压下提供至少~μ A 100mA 的电流才能启用 PTM 模式、而仅连接到电池充电器时的电流仅约为 3mA。

 

我的假设是、PTM 模式并不像设置寄存器值和将 ILIM_HIZ 引脚拉至低电平那么简单、但它需要在某个电压下由少量电流启动、然后才能真正导通并用作与电池的电气连接。

我的问题是:是否可以在软件中完全将其打开? PTM 启用如何真正发挥作用?

我不明白为什么总是需要这种“快速启动“、依靠外部电路来将电池与外部连接、这对我来说似乎是不合常理的。

 

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我不得不承认进入 PTM 有点棘手。 这是我的笔记。  

    要在 PTM 模式下运行、

    1) 从默认寄存器设置开始(上电复位)

    施加 VBUS=20V 或更低电压。  

    2) EN_EXTLIM=0、EN_PTM=1、EN_PTM_ILIM=1

    3) 将 ILIM 引脚下拉至地。  

    寄存器映射转储在下面。   

    这是波形。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、延迟的回复。

    我可以复制您所采取的步骤。

    我通过适当的固件设置将具有 8V 和 1A 限制的 PSU 连接到 BQ 芯片、并且锁存 PTM 位和 PTM 模式确实有效。

    CHARGER_STATUS = 0x8400

    然而、当我从无法提供太多电流的电荷泵电路连接到 20V 时、只有输入存在位变为高电平。 电池的电压出现在 BQ 引脚上、但一旦电流流入 BQ 芯片、便不会将其灌入电池中。 PTM 位未被锁存、仅施加电压似乎不够。

    Charger_status = 0x8000

    “你以为你赢了吗? 我认为 BATFET 没有完全断开、但我无法直接监测 FET。

    从数据表中:

    “BATFET 在快速充电期间完全导通“、这意味着未设置 CHARGER_STATUS 中的快速充电位时、就像在转储中一样、前提是 BATFET 未完全导通。

    提前感谢您!

    Botond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    [quote userid=“678010" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594530/bq25713-ptm-mode-not-working-as-intended-with-a-battery-charger/6161894 通过电荷泵电路连接 20V 电压时、电流消耗不大

    当输入源较弱时(换句话说,如果发生任何故障,例如触发 VINDPM、则该器件将退出 PTM 并返回降压/升压操作。  

    此致、

    Tiger