This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 BREG 低电平

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597767/bq76952-bq76952-breg-low

器件型号: BQ76952

我们有几个 BQ76952 器件在 BREG 保持低电平时发生故障。 这是 202 个器件、因此 BREQ 应该自动启用。

  • 1.8V 稳压器正在工作。
  • 电荷泵似乎间歇性工作。
  • 未知是否正在使用通信、因为常规器件为 MCU 供电。
  • T2 连接至低电平、因此不能进入关断模式。

 

在我们开始尝试单独为 MCU 供电之前、是否有任何明显的原因导致 BREG 较低、因此未向 BJT 的基极提供电流? 任何调试建议都很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里增加了一些细节。 显示 BQ76952 进入故障状态并关闭 BREG。 但从未尝试将其恢复。 当电源完全移除(BMS 完全移除、因为电池在某种程度上导致 BQ76952 即使 BAT 未通电也保持通电)时、器件会复位并按预期恢复。

    那么、如何阻止它进入锁定状态而不恢复呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到此问题的任何其他人都可以获得更多详细信息。

    *启动时, BQ76952 似乎在短时间内为 BREG 供电。
    *如果 REG1 或 REG2 出现接地短路问题(或它们保持为零)、则 BREG 返回到接地_Never Power Again _(再也不上电)。

    这种锁定也与 BQ76952 从 VC1-16 引脚拔下(拔出时)的情况有关、但仍然通过齐纳二极管和电阻器进入 CHG 和 LD 等引脚、由主电池电线的寄生电源供电。 在这种情况下、器件尝试为 BREG 上电、并可能由于没有电压而进入故障模式(关闭)、但这是因为 BJT 未通过 VC 导线供电、而不是因为 MCU 负载有问题。

    因此、焊接主电源线后、BQ76952 可能无法启动 BREG、最终在 MCU 不通电的情况下锁定。

    我们将尝试启用看门狗、它理论上会触发 BQ76952、以便在缺少通信后对稳压器进行下电上电。 希望对 BREG 进行下电上电。