This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:看门狗禁用(非断电)引脚

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1590042/tps6594-q1-watchdog-disable-not-power-off-pin

器件型号: TPS6594-Q1

TI 团队大家好、  

我正在尝试通过 ECU 上的 HW 引脚和测试点禁用(而不是断电)PMIC 的看门狗、那么您是否可以支持是否有特定引脚可供使用、以防我需要通过启用高电压电平或低电压电平来禁用 PMIC 的看门狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    您使用的是哪个 PMIC 长器件型号? 例如、TPS6594133A-Q1? 这将告诉我们 PMIC 中加载的 NVM 配置 — 某些配置具有一个可用于禁用看门狗的引脚。 例如、TPS6594133A-Q1 配置了 GPIO9、可使用外部上拉电阻来设置 WD_PWRHOLD = 1 以禁用/保持看门狗。 TPS6594133A-Q1 的用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slvuci2 对此进行了说明、但如果使用不同的 TPS6594-Q1 配置/不同的器件型号、则可能会有所不同。 您将需要查看用户指南、以了解所使用的特定可订购器件。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、  

    请在此处查找长器件型号[ TPS659414CFRWERQ1 ]的编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    GPIO9 配置为 DISABLE_WDOG 引脚。 在器件在上电序列结束时释放 nRSTOUT 引脚之前、您必须将此引脚拉至高电平的时间间隔长于 TWD_DIS。 这会将 WD_PWRHOLD 位设置为 0x1。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko、  

    如果 SOC 通过软件初始化了 PMIC 的看门狗、并且 WDG 未启动并正在运行、我只需要确认。  
    您能否确认、在这种情况下、如果我们刚刚将该引脚上拉至高电平、它是否会禁用 WDG?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    在上电序列结束时、nRSTOUT 从低电平切换到高电平之前、需要将此引脚拉至高电平。 之后、此引脚不再用作看门狗禁用功能。  

    在 SoC 已经初始化看门狗的情况下、这意味着 PMIC 已经上电(nRSTOUT 高电平)、因此此时 WD 禁用引脚不再对看门狗产生影响。  

    此致、

    Niko