This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020 错误电压输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598444/tps63020-tps63020-wrong-voltage-output

器件型号: TPS63020

你好  

我最近使用了 TPS63020 转换器作为定制温度传感器。 我使用 TPS 将单节电池输出转换为稳定的 3.3V 电压、 我用 webench 设计师来选择和设计电路。 但是、电压输出似乎与设计不匹配。 我针对 3.37v 输出计算了反馈电阻器 (R6、R7)。 收到电路板后、我在大约 200mA(3%过高)负载下测得输出为 3.47v。 我不明白为什么我的输出电压高于计算值。 这只是此器件的特性吗? 为了获得更精确的输出电压、未来我可以做什么?

Webench 设计链接:webench.ti.com/.../SDP.cgi

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我明天会检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我认为 3.37V Vout 是根据 500mV Vref 计算得出的。 这是 PWM 模式下的 Vout DC。

    当负载为 200mA 时、器件仍应处于省电模式、因此直流值将高于 PWM 模式下的直流值 3%(典型值)、这与您观察到的完全匹配。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei

    我想您说的没错。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    不用客气。

    此致

    Lei