This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:关于 SW–CS 开路连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599639/lp5860t-regarding-the-sw-cs-open-connection

器件型号: LP5860T

您好的团队、

我的客户正在考虑 LP5860T 的规格。

他们最初计划使用 9 条 CS 线路和 6 条 SW 线路的矩阵来驱动 54 个 LED。

但是、由于设计已更改为驱动 53 个 LED、它们将从原始的 54‑LED 配置中移除一个 LED。

因此、SWx 线和 CSx 线之间将有一个位置保持开路。

‑使用这种开路连接的器件、还是应在此处放置一个非 2 μ F 发射二极管?

此致、

Kyohei

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、可以让点 LED 保持开路状态。 LP5860T 器件支持对每个 LED 进行单独的开关控制。 …可以通过将 1 位开关数据写入相应的 Dot_onoffx (x = 0、1、μ s) 来直接打开和关闭 LED 、32) 注册。

    此致、

    Emma Wu