Other Parts Discussed in Thread: BQ25176J, BQ25186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25176J
主题中讨论的其他器件: BQ25186
我正在查看由小型太阳能电池板提供的线性锂聚合物充电器的器件选择 (VOC = 6.2V、Vmpp = 5.0V、ISC = 42mA)。
我正在尝试确定当电池电压高于 Vin_DPM (3.25V) 时 BQ25176J 的行为、但太阳能电池板的电流仍受限。 例如、如果电池电压为 3.7V、则限制 Vin = 3.25V 时的电流没有任何意义、因为线性充电器无法在更高的电压下为电池充电。
其他 TI 器件(例如 BQ25186)在 Vin_DPM 和(Vbat +阈值)中的较高者启动电流调节环路、但该器件似乎没有这种情况。 这是否意味着不发生电流调节、如果电池板无法提供配置的充电电流、输入电压会崩溃、充电会停止?

![]()