This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:关于 UCC256601 的问题

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592457/ucc25660-questions-about-ucc256601

器件型号: UCC25660

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC256601、并有疑问。

其中包括机密信息。

请您发送友好请求。

然后我将与您分享。

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    如果是新设计,我建议您转至 UCC25661x 系列,这是 UCC25660x 的新版本。

    https://www.ti.com/product/UCC25661-Q1

    我将发送一个请求。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIRIPURAM:

    感谢您的答复。

    我将客户的问题发送给您的朋友。

    您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请允许我花一些时间来研究这些问题并返回给您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siripuram、

    感谢您的答复。

    请告诉我您何时可以作出回应。

    客户正在等待、请您尽快回复

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    当 VFB 副本高于 4.75V(不是 FB 引脚)时、转换器将进入过载保护状态。 是的、这种现象是正确的。

    TSET 编程是在启动值期间完成的,这就是为什么你不会看到它的分压器值.

    我会在其他问题上回复您。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的回复、很抱歉您的回复太晚。 我在度假。

    我将与客户分享问题 (1) 和 (2) 的答案。

    如果客户有其他问题、我会向您咨询。

    请您回答问题 (3) 和问题 (4) 的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinchi:

    3.是的,客户的理解是正确的。

    4.频率是内部控制的,它可以是任何范围之间的给定范围。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的答复。

    4.频率是内部控制的、可以是给定范围内的任何频率。

    我可以理解、LF 频率可以在 200Hz 至 400Hz 之间。

    另一方面、HF 频率范围是多少?

    我找不到数据表。

    您能告诉我吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请参阅数据表中的以下片段。 HF 突发频率将>25kHz。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的答复。

    我明白。

    HF 突发频率>25kHz。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    谢谢你。

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    感谢您的答复。

    客户决定将器件从 UCC256601 更改为 UCC2566611。

    他们可能对 UCC256601 有其他问题以澄清该情况。

    请告知何时发生这种情况。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    当然。

    您能否在回答当前问题时关闭此主题、并在客户提出问题时打开新主题?

    此致、

    亚米尼。