This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:本质安全 — 在 SW 节点上钳位二极管

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598795/tps61026-intrinsic-safety---clamping-diodes-on-sw-node

器件型号: TPS61026

您好:

我们在必须本质安全的设计中使用 TPS61026 5V 升压稳压器。 为了满足 I.S.要求、我们必须在升压稳压器电感器的两侧添加齐纳钳位二极管(在 VBAT 和 SW 信号上)。 我们的钳位二极管具有标称 5.6V 的齐纳电压。  

在我们的电流实现中、稳压器的 VBAT 电压约为 3V、VOUT 测量的电压为 4.6V、输出电流测量值约为 15mA。 当我使用示波器探测 SW 节点时、波形的峰值电压看起来约为 5.4V。 这在我看来表明钳位二极管会阻止稳压器输出达到 5V、因此无法为我们的系统提供足够的电流。

我们希望的是:

  1. 确认 VBAT 和 SW 节点上的钳位二极管会导致此行为。
  2. 除了更改钳位二极管之外、我们是否可以更改设计以使电压接近 5V? -更改我们的 PS 配置(我们被拉低以启用 PS 功能),增加/减少我们的电感值(我们使用的是 6.8µH ),等等

谢谢、

Gabe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe:

    您能帮我们分享一下原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、遗憾的是、我无法分享我的原理图。 您是否希望我澄清描述性文本的任何部分?

    谢谢、

    Gabe.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe:

    您能通过消息分享设计图片吗?