Other Parts Discussed in Thread: BQ27546-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ27546-G1
您好:
我们在系统中使用 BQ27546-G1 电量监测计 IC。
-
电池容量:2400mA
-
最大充电电压:4.4 V
-
电池化学成分:LiCoO₂
我们使用 Arduino Nano 来配置电量监测计寄存器。
需要配置哪些寄存器才能从电量监测计获取准确的电压、电流和 SOC 读数?
此外、该器件应使用哪种校准方法?