This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:应用咨询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598851/ucc28740-application-consulting

部件号: UCC28740

尊敬的专家:

客户使用 UCC28740 来生成反激式电源。 目前、调试存在一些问题。 以下是设计原理图和情况总结。 我希望专家可以帮助分析并解决问题。我将复制到负责客户的 TI FAE 以寻求帮助。 谢谢你

UCC28740_SCH.pdf反激式电源摘要 issues_UCC28740.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要更大的匝数比、才能实现具有 3.5A 峰值电流的@Ω 功率低压线路

    您可以尝试遵循设计。 具有匝数比 Np:NS 10:1、峰值电流为 5 安培。

    此致

    Dushyanth