This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:如何进行快速充电和放电?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1589188/bq40z80evm-020-how-to-do-fast-charge-and-discharge

部件号: BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80

大家好、E2E 专家:

你好。

告诉我如何进行快速充电和放电、因为充电和放电需要很长时间

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    以下是根据要求提供的文件。

    e2e.ti.com/.../discharge.gg.csv

    e2e.ti.com/.../discharge_5F00_reading2.log

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    以下是我的结论。

    ESD 二极管的性能  1A 、系统最初以大约的稳定电池组电压正常充电  7.1V  且充电电流接近  1A 。 然而,在大约  750 秒 、电池组电压突然从大约下降  7.09V 至 6.65V 和充电电流变得不稳定并波动、而不是保持恒定。

    此行为表明是  BQ40Z80 电池管理系统 (BMS)  用户  突然停止充电 。 最可能的原因是 BMS 检测到 A  保护条件 、例如:

    • 充电过流 (OCC)

    • 电芯过压 (OV)

    • 电源不稳定或压降

    • 违反温度限制

    • CHG FET 因安全或永久故障而关断

    当触发这些保护阈值中的任何一个时、BQ40Z80 立即运行  禁用 CHG FET 、导致电池组电压降至其开路值、充电电流下降并波动。
    请告诉我如何解决此问题?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI-CSC:

    你的猜测是好的,但除非我们看到的日志,我们不能 100%肯定。

    您是否了解 BMS 停止充电时的数据日志? 这样我就可以更准确地告诉您电量监测计中发生了什么。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    如果这对我有帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../charging_5F00_error3.log

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    我需要更多详细信息、而不仅仅是电流和电压。 我需要查看 ManufacturingAccess、保护警报 (A、B、C、D) 和 PF 警报。

    单个电芯电压、而不仅仅是 BAT+电压、因为每个电芯电压都受到保护。

    我可以给您的一些建议是启用寿命 ENYPYOH_EN。 这样、电量监测计将在器件每个时间间隔运行期间记录保护和 PF 事件。

    -米格尔