Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品编号: BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
‑BQ40Z50RSMR 和 2S2P Li μ m 离子电池组。
电池组电压和电芯 1 (GND–VC1) 在 4.2V 时读取正确、但电芯 2 (VC1–VC2) 在 BQStudio 中读数约为 3.2V、而 DMM 在两节电芯上均显示为 4.2V。
VC2 路径:电芯抽头:100 Ω 电阻器:VC2 引脚、VC2 到 GND 之间电容为 0.1 μ F、外部平衡 FET 如 TI 基准所示。 器件配置为 2‑电芯运行、C6 脚印短接 (VC3-VC2)。
它是否与远程信息处理或设计有关、因为当我点击 VC2 获取电压时、在连接 BQStudio 时、该值已更新为 4.2V。