This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203:运行期间 LMZ14203 Burnout 问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1591254/lmz14203-lmz14203-burnout-issue-during-operation

器件型号: LMZ14203

尊敬的 TI 技术支持团队:

我们最近遇到了多种情况、即 LMZ14203TZ-ADJ/NOPB 器件受到烧伤。  
请告知您是否可以根据批次追踪代码
与“挤出焊料“相关的问题是否已在受影响的元件中得到解决?  

作为参考、相关故障器件的批次跟踪代码为:4BA7HVG3。

非常感谢您的关注和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在内部询问团队有关此问题。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    感谢您的及时答复。   
    感谢您与您的团队内部核实、我期待收到您的回复。   

    此致、   
    浦泽文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumihiro:

    好的。 请预计下周会有回复。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fumihiro、

    感谢您的耐心等待、我们将为您的问题解答。 我们仍在等待我们团队的回复、但还有一些更有用的信息。

    1) 您能否分享您正在使用的焊接/回流焊曲线的详细信息、以及这些器件的存放条件?

    2) 这是您第一次看到此问题,还是一段时间以来一直关注此问题?

    您可以为背景提供的任何其他信息只会帮助我们解决您的疑虑。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardit、
    感谢您联系我们。 请查看以下信息:

    1) 有关焊接/回流焊曲线详细信息和器件存储条件、
       我将在信息可用后立即检查并共享信息。

    2) 首次出现此问题。
       然而、由于焊接/回流曲线要求具有严格的条件、
       我对这一点有一段时间的担心。

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。
    感谢您的持续支持。
    此致、
    浦泽文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fumihiro、

    感谢您分享这些附加数据。 我希望很快就能回复您的初始问题。

    为便于访问、我链接了 此产品系列的应用手册、其中详细介绍了回流焊要求: LMZ1XXX 系列回流焊基准

    该文档还包含湿度敏感指南、最好仔细检查。  

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hardit、

    感谢您迅速回复并分享应用手册。
    我将回顾您提供的回流焊要求和湿敏指南。

    此致、
    浦泽文弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumihiro:

    感谢您对这一主题的耐心。 我们的内部团队还没有回复我、因为他们的带宽很低、但我会在收到回复后立即向您提供有关您的大量设备的更多详细信息。

    此致、

    Hardit Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fumihiro、

    我想将对话移至电子邮件、因此请 通过 hardit@ti.com 与我联系。  

    此致、

    Hardit Singh