This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池切断电压设置

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24705, BQ24075, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598857/bq24075-battery-cut-off-voltage-setting

器件型号: BQ24075
主题中讨论的其他器件: bq24705BQ25185

尊敬的团队:

我知道 BQ24705 不提供设置电池切断电压的选项。

在我的系统中、我需要将电池切断电压设置为 3V。

我想知道您有任何电路(分立式)/BQ24075 解决方案、可与 IC 配合使用来设置电池切断电压。

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    BQ25185 是我们全新的独立(电阻器可配置,非 I2C)线性充电器、它集成了电池欠压保护 (BUVLO)。

    否则、如果使用 BQ24075、我建议将其与包含电池欠压保护功能的电池保护器 IC 配合使用: 电池保护器|德州仪器 TI.com

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    非常感谢。

    因此、我可以使用该 IC 设置电池切断电压。

    请确认  

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    是的、是这样。  电池保护器 IC 通常提供多种可订购的器件选项、每个选项具有不同的固定电池欠压阈值。

    此致、

    Alec