This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033-Q1:REF3033 的 PSpice 模型可用性

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597994/ref3033-q1-pspice-model-availability-for-ref3033

器件型号: REF3033-Q1
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

您好:

我正在对使用 REF3033 作为精确电压基准的设计进行电路验证。

我注意到 PSPICE 模型可用于 REF5040、但我找不到 REF3033 模型、因此我想进行检查。

您能告诉我、此器件是否提供官方 PSPICE 模型吗?

 

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我知道该器件提供了 TINA-TI 模型;但是、提供的 TINA-TI 模型与我们的 OrCAD PSpice 仿真环境不兼容。

    为了澄清我们的请求、我们正在寻找一个 PSpice 兼容模型、类似于 REF5040 提供的模型 (例如,可在 TI 网站上找到*“REF5040 PSpice 模型(修订版 A)“)。

    您能告诉我们是不是 A 专用 OrCAD PSpice 模型 适用于该器件?
    如果未提供此类 PSpice 模型、敬请确认。

    感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seeun:

    可以按照将 TINA-TI 模型转换为通用 SPICE 模型:  

    如何将 TINA-TI 模型转换为通用 SPICE 模型 (https://www.ti.com/video/5625983804001)

    谢谢、
    Joshua