This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100PWR-R2、带锂原电池

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ35100, EV2400, BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598826/bq34z100-r2-bq34z100pwr-r2-with-lithium-primary-batteries

部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ35100、BQ34Z100 EV2400、BQSTUDIO、 BQ27427

BQ34Z100PWR-R2 是否与锂原电池兼容? 我可以使用 Energizer L91 化学物质对其进行编程、但未进行有效的 SoC 测量。 从电量计中获取任何 SoC 数据是否需要学习周期的充电部分?  

 

如果需要获取准确的数据、学习周期似乎非常长。 最终用户是否必须让电量监测计静置数小时才能获得有效的 SoC 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/数据文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于初级电芯应用、请使用 BQ35100。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着  BQ34Z100PWR-R2 仅支持可充电电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有可用于在仅放电模式下测量锂原电池和锂离子电池的电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此、不可充电电池应用的问题是功耗非常重要、通常不可充电电池应用在大部分时间都处于空闲状态。 BQ34z100 等器件和其他专为可充电电池设计的电量监测计等器件必须始终保持通电状态、以跟踪 soc。 即使是 BQ34z100 上的低功耗模式、仍会相当快地消耗不可充电电池的电量。 仅当发生放电以跟踪累积容量时、才需要导通 BQ35100、或者仅需要唤醒以进行测量、具体取决于所使用的电量监测模式。  

    因此、如果您可以处理 BQ34z100 的功耗、并制作了自定义化学物质、并且可以在每次插入新电池时从 MCU 重新刷写黄金映像、则这可能是可行的。  

    BQ35100 不适用于可充电电池。

    是否有 TI 生产的电量计可用于在仅放电模式下测量锂原电池和锂离子电池?

    我们没有为此设计的设备、我们唯一的解决方案就是变通办法。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何用于执行此类操作的参考代码? 制作定制化合物涉及什么? 其他人是否成功使用了该变通办法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    无参考代码、电量计可使用 BQstudio + EV2400 进行配置。 可以使用 df.fs 文件刷写配置。

    我们需要您将您的细胞送到我们在达拉斯的实验室进行表征。 9 对于不可充电、3 对于可充电、您的支持 FAE 可以帮助解决此问题。

    我们已经使用 BQ27427 的一位客户通过其电量监测计在内部测试了不可充电电池。  

    此致、

    Diego