This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V110:关于 BQ20Z95 上(非)DISP 引脚行为的阐释

Guru**** 2814355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597212/bq20z80-v110-clarification-on-not-disp-pin-behavior-on-bq20z95

器件型号: bq20z80-V110

尊敬的 TI 支持部门:

我写信询问您是否有文档明确概述了(非)DISP 引脚长时间被拉低时 BQ20Z95 芯片的行为。

我知道、当该引脚暂时被拉低时、某些 LED 引脚会灌入电流、以根据当前的电池 SOC 点亮其各自的 LED。

您能否提供任何技术文档或参考来描述 BQ20Z95 芯片在(非)DISP 引脚长时间处于低电平状态时的预期行为? 即显示屏是否显示维护模式、芯片是否复位等?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Connor、

    如果您想要清楚地了解引脚、请阅读有关 LED 显示屏的 TRM 部分。

    此致、

    -米格尔