This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50–扩展 NTC 测量点

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596190/bq40z50-r2-bq40z50-expanding-ntc-measurement-points

器件型号: BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 BQ40Z50、它目前支持多达 4 个 TS 引脚进行 NTC 温度测量。

是否有任何推荐的外部扩展器 IC 或电路可以在不依靠 MCU 的情况下增加 BQ40Z50 测量的 NTC 传感器数量?

目标是使用 BQ40Z50 监测更多温度点。

感谢您的指导!

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    似乎我们仅支持最多 4 个外部 TS 和一个内部 TS。 FW 的 R5 修订版支持一个用户输入、此输入需要从主机 IC(外部 IC 或 MCU) 到)到电量计执行 SMBus 事务来设置电量计的温度。 如果您选择此选项、它将忽略 TS1-4 温度、仅使用用户提供的温度。

    理论上、您可以对主机进行编程、以将温度从最热的传感器发送到测量仪表。

    -米格尔