This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式/ QR 可选控制器 IC 建议请求 (BCM/DCM、9V–36V、≥440kHz)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592980/ucc28740-flyback-qr-optional-controller-ic-recommendation-request-bcm-dcm-9v-36v-440khz

部件号: UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5185

您好、

您能否请推荐满足以下要求的合适反激式控制器 IC? 准谐振 (QR) 运行是可选的。

要求:

  • 拓扑:反激式(QR 可选)

  • 开关频率:≥440kHz

  • 输入电压范围:9V 至 36V

  • 工作模式:BCM 或 DCM

  • 支持次级侧控制(可接受 PSR、SR 反馈或次级侧 FB)

  • 当前正在评估:LM5155

感谢您的支持。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 支持团队

    您有任何更新吗?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我建议使用 LM5185 PSR 反激式转换器来满足此类要求。 请告诉我您对此的想法。