This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:不正确的电芯电压显示

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598961/bq76905-incorrect-cell-voltage-display

器件型号: BQ76905

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我们在我们的设计中使用 BQ76905、连接到 2 节锂聚合物电池(总计 2 × 4.2V = 8.4V)  。 连接遵循数据表中的典型配置:VC5–VC4A 和 VC1–VC0。

当主机微控制器读取电芯电压时、我们会接收以下输出:

“电芯电压:4131.0mV、4183.0mV、0.0mV、0.0mV、4179.0mV “


我们不理解第 2 节电芯电压 4183.0mV 会出现在输出中。 VC2 和 VC1 之间直接短路、因此物理上只有两个电芯。

请帮助我们了解以下内容:

什么可能会导致出现这种意外的电压读数?

这种行为在初始化过程中是正常的、还是表示存在硬件故障?

这是否只是寄存器中尚未清除的残留或无效数据?

我们是否应该关注这一读数?

请提供任何指导。

此致、

Danilo