This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:使用 LM5146-Q 的负降压转换器 — HO MOSFET 损坏

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598314/lm5146-q1-negative-buck-converter-using-lm5146-q---ho-mosfet-damage

器件型号: LM5146-Q1

我负责设计一个使用 LM5146-Q1 作为驱动器的负降压转换器。 该转换器已在大约 50 个系统中成功运行。 但是、在 3 个系统中、高侧 MOSFET 可能会在 HO 驱动器发生故障后受损。

我向 TI 提出的问题是:

  1. 这三个装置的损坏的根本原因是什么?
  2. 驱动器电路中的哪些内部行为可能会通过栅极导致 MOSFET 损坏?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    您是否为该设计提供了完整的快速入门计算器? 负 Vout 时稳定性更具挑战性。 此外、这些是非常容性的 MOSFET — 请发送栅极和 SW 波形。 移除低侧 FET 栅极电阻器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:  

    感谢您的答复。
    请参阅随附的波形:V_G–GND(粉色)、V_SW–GND(黄色)、V_GS(绿色)和 V_OUT(蓝色)、V_OUT = 9V  


    下图显示了持续模式、Vout 从 3V 调节 至 9V  

    该电路的前一位设计人员使用快速入门计算器、除了使用外部电流控制环路工作时外、我们没有遇到任何稳定性问题。  
    您是否发现了任何可能导致上部 MOSFET 栅极损坏的设计缺陷?
    可能发生了哪种干扰?
    此致、Julia