This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池电量计 BQ40Z50 从上电到就绪的时间

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593339/bq40z50-the-time-from-power-on-to-ready-for-the-battery-gauge-bq40z50

部件号: BQ40Z50

您好、

请问电池电量计 BQ40Z50 从上电到就绪所需的时间是多少?

由于目前用户必须在开机后立即从电池电量计中读取信息、因此该时间的长度可能会影响整个机器的收集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已在团队中分配、并将  在可能的情况下在团队内跟进。  

    *我们从假日周回来,我们正在处理 e2e 趋势,因此响应时间将比平常更长

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongyu、

    硬件本身非常快 (<2ms)、但固件可能需要更多时间。 我说至少 40ms。

    -米格尔