This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:学习 INR-21700-P45B 细胞化学

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ40Z80EVM-020, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580058/bq40z80evm-020-learning-inr-21700-p45b-cell-chemistry

部件号: BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM、BQSTUDIO、BQ40Z80

我目前正在使用 BQ40Z80EVM-020 评估模块为电池组开发电池管理系统。 在此过程中、我尝试为 Molicel INR-21700-P45B 电池确定合适的 ChemID、我在 TI 化学数据库中找不到该 ID。

我们一直遵循建议的学习周期和数据收集程序、但未能实现合适的匹配。 根据 TI 文档和社区指导、我们了解在这种情况下、电池可能需要发送给 TI 进行表征和 ChemID 生成、并且该过程通过本地现场应用工程师 (FAE) 进行协调。

您能否联系我们当地的 FAE 或代表、他们可以协助执行电池表征的后续步骤、或者就提交电池以生成 ChemID 的适当程序向我们提供建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题。

    我一直在尝试完成一个弛豫->放电->弛豫周期、以获得 SOC 与 OCV 曲线、从而通过 GPCPackager 和 GPCChem 工具确定电芯化学成分。

    我有三种不同的电池配置、想知道其中一种电池配置是否最适合或最有必要用于此电池学习阶段。

    我组装了这些电池的 6S1P、6S4P 和 1S1P 配置。  

    放电中的多个电芯是否会提高或降低化学学习的准确性?
    这些配置中的一种是否最适合此过程?
    我们是否可以将从一个电芯中学到的化学成分编程为包含这些电芯的任何电池配置?
    是否完全有必要充电至最大电芯电压以实现这种化学匹配? 它似乎很危险、我担心它会使电池老化。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

     这是你的细胞吗? 它可能已经在最新的 CHEMID 数据库中。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这是我的电池。 我在 bqStudio 中看不到这种电池化学成分。 我使用的是 0.04 bq40z80 固件。 是否是获得这种化学物质并将弛豫 — 放电-弛豫周期提交给 GPCChem 的唯一方法? 由于 hobbymate 智能充电器上没有可用的曲线、因此我难以捕捉电芯最小电压的尾端。 我无法获得与我的数据匹配的结果。 我曾尝试使用外部静态负载、但放电速度真的很慢。 如果有另一种方法可以获得这种化学物质,你能告诉我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从我们的网站下载了最新的 CHEMID 数据库?

    GASGAUGECHEM-SW 设计工具|德州仪器 TI.com

    下载文件后、您需要将文件复制/粘贴到名为 Chemistry 的文件夹中。

    在我的 PC 中、路径如下所示: C:\ti\BatteryManagementStudio\Chemistry

    此致

    -米格尔