This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:无连接

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB1002A, TUSB8042A, TUSB542, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598349/tusb542-no-connection

部件号: TUSB542
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A、TUSB321、TUSB1002A、 ISOUSB211

尊敬的专家:

PCB0042.2_VPB_ISO_4k_SCH.pdf

 遗憾的是、我无法与 USB 3.0 建立连接、因此无法与 TUSB8042A 通信。 这可能是什么原因?

我关于故障的信息有点稀疏。

下面是简要更新:

 

Tusb321 配置为 UFP。

I CC2 = 0.9V/CC1 = 0V/SEL = 0V。

当我在 180Crad 处插入 USB 时、CC1 = 0.9V / CC2 = 0V / SEL = 1.8V

 

使用 Tusb542 时、我会在 SSRX AP 侧看到 LFPS 突发。

以下是我的设置:

 

我使用以下规格的 APISLCU31 来分离 USB 3.0 信号:

 

TUSB1002A 按如下方式设置:

 

EN =高电平

 

ISOUSB211 按如下方式设置:

  • V2OK 和 V1OK 都是 3.3V。

 

 

我通过 USB 2.0 收到以下消息:

 

 

遗憾的是、我无法通过 Tusb8042A 的 TX 接收到信号。

我希望你能在这里帮助我!

 

麻省理工学院  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法呈现在我这边发送的图像

    这是我看到的:

    打开 pdf 原理图时也会出现问题。 页面将挂起并出现白屏。

    您是否能够重新发送图像和原理图?