This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:100%占空比时的行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1598047/ucc27201a-behavior-at-100-duty

器件型号: UCC27201A
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好的团队、

我知道它适用于半桥配置、但我认为仅使用高侧的引脚、只需驱动高侧 N 沟道 MOSFET。
但是、对于我们的连续供电的 N 沟道 MOSFET、会出现一种现象、即栅极电压以 200ms 的间隔下降(取决于电源电路中的电流值而变化)、导致导通电阻增加。
更改为 LM5060 后、我们确认不再发生间歇性操作。 内部电路存在哪些差异?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    有关使用具有 100%占空比的半桥栅极驱动器的信息、请阅读以下常见问题解答。   【常见问题解答】TI 的非隔离式半桥驱动器是否可用于 100%占空比应用? 

    如果不从外部偏置高侧、我们的非隔离式半桥驱动器无法用于 100%占空比配置。 这是因为我们的驱动器不在内部偏置高侧。 相反、高侧由一个较大的自举电容器偏置、该电容器在低侧开关时充电。  

    LM5060 在内部有一个电荷泵、用于保持高侧开关以 100%占空比导通。  

    此致、

    Amy