This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:OVP 作为第二个 SHDN 引脚的逻辑输入?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597334/tps2662-ovp-as-logic-input-for-second-shdn-pin

器件型号: TPS2662

是否可以从微控制器驱动 OVP 引脚以实施第二个 SHDN 输入?  我知道器件可能不会进入相同的低功耗模式、但我只需要打开和关闭输出。

我尝试完成的是、我将使用电子保险丝控制设计中的一个电源输入、因此我需要将其默认开启、由于 SHDN 上存在内部上拉电阻、这样可以实现。  然后、我有一个 低电平有效 用于禁用电子保险丝的启用信号。  我想我可以将该低电平有效信号连接到 OVP 引脚、它在上电时将为低电平。  电子保险丝开启且系统通电后、我可以将使能信号驱动至高电平 (OVP > 1.2V) 以关闭电子保险丝。

我意识到可以在信号为高电平时通过 NPN 下拉 SHDN、但我尝试尽可能减少器件数量。

您认为这样会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、这是可能的。 您可以将 OVP 引脚用作低电平有效使能信号。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!