This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82864A:输出电容与稳定性与浪涌和放大器间的关系;断续保护

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8287A06, TPSM82816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597466/tpsm82864a-output-capacitance-vs-stability-vs-inrush-hiccup-protection

器件型号: TPSM82864A
主题中讨论的其他器件: TPSM82816TPS62870、TPSM8287A06

尊敬的团队:

 

我们正在为 FPGA 电压轨 0.85V 和 1.8V 设计直流/直流电源、并希望使用 TPSM82864AA0SRDJ 器件、但负载电压轨具有一些更大的陶瓷电容器要求

VIN = 5V

1.8V(负载时为 8x47uF + 8x10uF ->有效~ 250uF)+50uF(靠近器件输出)-> 300uF

0.85V(负载处 1x220uF + 2x100uF + 2x47uF +2x10uf -<有效~ 500uF)+50uF(靠近器件输出-> 550uF)

1)

在器件的 DS 中:

该器件的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷输出电容器。 这些电容器提供低输出电压纹波、推荐使用。 电容值的范围为 2 × 22 µF 至 150 µF。 ×的典型输出电容器为具有 X5R 或更好电介质的 2 ×μ F 22 µF 或 1 μ F 47 µF。 电压值相对于 150 µF 的影响会降低转换器的环路稳定性。  

大于 150uF 的电容器会降低环路稳定性:您能告诉该器件它将运行的最大允许电容吗?

->您会将此设备推荐用于此用例吗?

->有没有 方法可以使用更大的电容器提高此器件的稳定性?

例如、FB 引脚上的 CFF、220uF(而非陶瓷)的聚钽电容器、RDC 网络

->如果 SS 为 1ms、如何计算浪涌电流、而对于给定的 Cout、我们不会进入断续模式?

 

2) 您是否会为此目的推荐具有相似效率和大小的任何其他设备?

例如 TPSM82816(每个 DS 的最大值为 470uF、至少比我们的 550uF)

 

此致、

D.