This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:添加了干扰响应功能

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597217/lm3880-added-glitch-response-feature

器件型号: LM3880

尊敬的论坛:  

我需要 EN 引脚对短接的 10-100us 毛刺脉冲做出反应。  
我在 PSpice 模型中注意到、当我将带有二极管的 Flag3 连接到使能引脚时、可以识别出干扰、我可以使用具有适当延时时间的标志 2:

image.png

image.png

这种行为是否也可用于实际器件?

 

谢谢你。  

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不遵循您在此处的使用。 您能在这里详细介绍一下吗?  

    如数据表中所述、EN 具有抗尖峰脉冲滤波器。  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo  

    我想创建一个信号(标志 2)、在使能引脚短暂处于低电平状态后保持低电平~100ms。  

    忽略导通时序< 80ms。 该器件长时间处于开启状态。 然后通过 uC 等方式将使能引脚拉至低电平、经过一段时间(无论持续多长时间)后、标志 2 将保持低电平的时间~100ms、与使能引脚状态无关。  

    这可能不是该器件的设计用途、但我想为此目的重复使用它。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我认为它不支持您提出的问题。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yeuo

    好的、我必须找到不同的器件。  

    谢谢你。  

    此致

    Moritz