This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:无法对固件进行编程

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579624/bq41z50-the-firmware-cannot-be-programmed

部件号: BQ41Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ41Z90

亲爱的


已使用固件进行编程的 IC 无法再次编程。
成功地将固件编程到新的 IC。

即使是官方网站上提供的演示也无法编程。

BQstudio 信息如下所示。

c16ee10a88d680715a454ae6177b44f1.png

 

403e35231bd4b4a4afd4d6f7b58e82c0.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内的其他成员、并将  在可能的情况下在团队内跟进。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此的任何更新,我几乎有一个相同的问题,甚至 eval 套件不工作. 我收到“Program Flashstream:读取写入的数据失败比较“错误。 像您一样、我能够对空白芯片进行编程、一次... 就是这样。 我无法测试我的黄金映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了类似的问题、但我使用的是 BQ41Z90。