Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25620, BQ25629, BQ25622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25628
主题中讨论的其他器件: BQ25620、 BQ25629、 BQ25622
请参阅以下文档、了解 BQ2562X 系列器件 (BQ25620、BQ25622、BQ25628 和 BQ25629) 的原理图审阅和 PCB 布局设计提示。 其他 BQ2562X 器件是相似的、可参考列出的文档。
外部元件的选择可以是“必需“或“可选“:
必需 — 对正常运行绝对必要的元件
可选 — 可选组件
使用这些信息、客户可以根据自己的应用减少外部元件、并根据此文档进行原理图审阅。