Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS26750EVM, BQ25756, TPS26750
器件型号: TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 BQ25756、TPS26750

您好、
当我将 DRP PD 器件连接到 TPS26750EVM 时、它绝不会为另一个器件充电。 换句话说、当 TPS26750EVM 配置为 DRP 并连接到另一个 DRP 器件时、它始终充当受电方。 似乎无法为其他设备充电。 例如、我有一个使用 TPS65987D PD 控制器的 DRP PD 器件、支持 20V 5A/15V 3A/9V 3A/5V 3A 作为供电方、20V 5A 作为受电方。 将 TPS26750EVM 连接到该器件时、TPS26750EVM 始终充当受电方。 为什么?
在我的测试设置中、我有一个具有 4 节电池配置的 BQ25756 充电器 EVM。 当我通过 TPS26750EVM 连接仅作为受电器件运行的器件时、TPS26750EVM 能够为该器件提供输出。 如果我连接的器件只有供电功能、例如此链接中的器件 (https://www.ebay.com/itm/196719399276)、则可以通过 TPS26750EVM 和 BQ25756 EVM 为电池充电。
但是、在连接 DRP 器件时会出现问题。 TPS26750EVM 无法与 DRP 器件建立通信、有时还会用作受电方。 我从未见过 TPS26750EVM 在连接后用作供电和为 DRP PD 器件充电。
此致、
Şahin μ s