This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90–SPI/I2C 接口

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1596179/bq41z90-bq41z90-spi-uart-i2c-interface

器件型号: BQ41Z90

尊敬的 TI 团队:

我注意到 BQ41Z90 EVM 板组装了 SPI/UART 连接器。
但是、我在 BQ41Z90 数据表或 TRM 中找不到任何 SPI/UART 说明。

请允许我确认:

  1. EVM 上存在 SPI/UART 接口是否意味着将来可以支持此功能?

  2. 对于当前的 BQ41Z90 器件、是否支持 I2C 通信、或者它是否仅支持 SMBus? 我没有看到任何特定于 I2C 的通信文档。

感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队成员、并将在   可能的情况下与应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan