This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:具有显示端口交替模式的 USB-C 参考设计?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593312/tusb1146-reference-designs-for-usb-c-with-display-port-alt-mode

器件型号: TUSB1146
Thread 中讨论的其他器件: TUSB1044

我正在从事 COM-HPC 客户端 SOM 的运营商工作。 我想添加一个支持 USB 3.1 以及显示端口交替模式的 USB-C 端口。

我对 USB-C 并不熟悉、因此如果我在这里遗漏了重要内容、则表示歉意。 我需要一个用于高速线路的多路复用器。 TUSB1146 和 TUSB1044 似乎是满足这一需求的出色器件。 它们之间的区别似乎在于、TUSB1146 需要单独的 DisplayPort 接口、而 TUSB1044 需要 SOC/芯片组将 DisplayPort 引脚多路复用到 USB 3.1 线路上。

有关这方面的几个问题:

  1. 如何判断我的 SOM 是否支持 DisplayPort 多路复用到 USB3 线路上? 此功能是否有特定名称?
  2. 我知道 PD 控制器需要广播 DisplayPort 交替模式的可用性。 您能推荐一款可以做到这一点的 PD 控制器吗? 如何将其编程到 PD 控制器中?
  3. 是否有包含我可以查看的这些器件中的任何一个的参考设计?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何判断我的 SOM 是否支持通过 USB3 线路将 DisplayPort 多路复用到其他线路? 此功能是否有特定名称?

    这称为 Display alt。 工作模式、TUSB1146 的功能称为交叉开关多路复用。 我不确定我完全理解您在这里提出的问题。

    是否有包含这些器件中任一器件的参考设计可供我查看?

    请您了解 TUSB1146 EVM。 该板实现了您的目标。

    https://www.ti.com/tool/TUSB1146EVM

    原理图文件可在用户指南中找到: https://www.ti.com/lit/pdf/SLLU318

    我了解 PD 控制器需要广播 DisplayPort 交替模式的可用性。 您能推荐一款可以做到这一点的 PD 控制器吗? 如何将其编程到 PD 控制器中?

    请通过创建新主题并使用任何 PD 产品作为标题、与 PD 团队联系。 E2E 将自动将新主题分配给 PD 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishesh! 感谢您回复我。 因此、我正在尝试了解我是否要使用 TUSB1044 或 TUSB1146。 因此、TUSB1146 支持交叉开关多路复用、而 TUSB1044 不支持交叉开关多路复用。 TUSB1044 要求 USB/DisplayPort 多路复用在连接的 SOC/CPU 内进行。 如何判断我的 SOC/CPU 是否支持 TUSB1044 所需的内部多路复用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须自行咨询 SoC 供应商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复