This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:“TPS54383PWPR:仅一个通道运行、40mA 下的电流限制“

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592421/tps54383-tps54383pwpr-only-one-channel-operating-current-limiting-at-40ma

器件型号: TPS54383

TPS54383 实现分析 (1).pdf 

您好团队

TPS54383PWPR 双通道同步降压转换器 IC 在每个独立通道的额定持续输出电流高达 3A(总电流为 6A)、具有 4.5V 至 28V 输入范围、可调节 0.8V-90% Vin 输出电压和 300kHz 开关频率(具有内部补偿)下遇到严重故障。 一次只有一个通道(通道 1 或通道 2)运行、尽管这两个通道都需要同时工作。 在任何负载下、连接 DUT 时、电流限制为~μ A 40mA (3A 额定值的 1.3%)、输出电压从稳定的空载电平(例如~3.5V)崩溃至~0.7V(~70-80%压降)、这表明负载调节、保护或布局存在问题。 PDF 附件中提供了完整的原理图和分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manjesh

    我们将浏览此内容、然后由星期二返回给您。

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‑Nikhil / TI 团队、这是我的 TPS54383 问题的后续跟进。 您提到了星期二的更新、但我尚未收到回复。 因此、请求紧急更新或指导、并在需要时进行升级。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manjesh

    我们查看了原理图、这里提供了反馈意见

    1. BP 电容器 C31 和 C32 非常小。 请使用 4.7uF 至 10uF 之间的电容值 (已连接 pic)
    2. 在 PVDD1 和 PVDD2 上提供至少 100uF 的电容器(连接了 pic)
    3. 确保所有电感器的额定电流均大于 4A、且饱和电流额定值为~10A
    4. 其余的原理图看起来没有问题

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    根据之前的反馈、我将 BP 电容器 C31 和 C32 从 100nF 更新为 10 µF。 在使用 10 µF 的第一次测试中、转换器正确启动并且存在 BP 引脚/输出、但当我连接负载时、IC 已损坏。 在‑全新 IC 和相同 10 µF BP 电容器的第二个测试中、器件在上电 μ s 时立即发生故障、即使在施加任何负载之前也是如此。  µF 这种行为、您能否确认此器件上 BP 电容器的安全电容范围并告知 10 µF 是可以接受的、还是建议使用更小的值(例如几 μ F)以避免在启动和负载应用期间造成这种损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manjesh

    我希望 2 点和 3 点也随着 BP 电容器的变化而实现。 我假设使用的电容器是 X5R 或 X7R。 10uF 电容器应该不会有问题。 对于健全性检查、您可以将其降低到 6.8 μ F 并尝试、但我也没有看到 10 μ F 的问题。  

    请注意、对于 ILIM2 悬空、OCP 限制将设置为 3A。  由于您的额定电流本身为 3A、ILIM2 也应连接到 BP 引脚

      

    似乎时序和 EN 状态混乱导致了这个问题。 有关时序控制和 EN 逻辑、请参阅本文档中的第 3.1 节和第 3.2 节。 这当然有帮助。

    TPS54383 降压转换器评估模块用户指南(修订版 D)

    此致

    Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    将 BP 电容器替换为 10 µF 并保持电路其余部分不变后、我重复了测试。 这次、将电路板连接到 DUT 时没有输入压降、但只有一个输出通道正常运行。 第二个通道在空载时显示正确的电压、但当连接到 DUT 时、其输出会再次下降。

    您能否说明在这种情况下、什么会导致只有一个通道在负载下保持稳定?

    此致

    Manjesh Gondkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manjesh

    您应该知道电路的工作性能比以前更好。

    对我来说、这看起来更像是一个时序问题。 从我分享的有关时序控制的文档可以推断、当 SEQ 连接到 GND 时、EN1 或 EN2 可以接地、而不是两者都可以接地。 在您的情况下、两者似乎都是接地的。 是否有办法使任一 EN 引脚悬空并尝试? 一种尝试方法是提起引脚 5 或 6、而不是将其焊接到 GND。   

    此致

    Nikhil