This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113A:始终优先选择 IN1

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595308/tps2113a-always-prioritise-in1

器件型号: TPS2113A

使用 TPS2113A 从 2 节锂离子电池进行电源共享、从而使电池均匀耗尽。 有效地对电源进行 ORing。  

IN1 = 4.07V

IN2 = 4.15V

EN 和 VSNS 都接地。 ILIM=400R

尽管选择了 IN1 < IN2、但 STAT 引脚(拉至低电平)和电池电量监测计显示的漏极都会确认仅 IN1 用于为系统供电。  

根据规格表、当 IN2>IN1 时应选择该值、但我们看不到这一点。 请解释原因。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 上述条件是正确的、但 电 压差不足以进行开关 : 该设备具有迟滞  

    • IN2-IN1 比较器迟滞:0.1V 至 0.2V

    您的电压差 (0.08V) 可能在滞环内、从而妨碍了可靠的开关。

    1) 使 IN2 比 IN1 高 0.2、然后检查 Vout 是否符合上述条件、我希望它可以正常工作。

    2) 检查  电源时序控制  -先给 IN2 上电、然后再给 IN1 上电。

    谢谢、

    异位。