This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:TPSM560R6H (Vin = 24V Vout =–13V、Iout = 0.4A)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5H, TPSM560R6H, TPSM65630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595708/tpsm560r6h-tpsm560r6h-vin-24v-vout--13v-iout-0-4a

器件型号: TPSM560R6H
主题中讨论的其他器件: TPSM65630、TPSM5601R5H

您好、

我想使用 TPSM560R6H 设计一个直流/直流转换电路、其输入电压为 24V、输出电压为–13V、最大输出电流为 0.4A。 这种做法是否可行?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在反相配置中、电感器(器件)电流将为 I_L = Iout*(1 +|Vout|/Vin/eff.)。 在这里、假设效率为~90%、器件电流为~0.64A、高于器件额定电流 、因此 TPSM560R6H、因此不能使用 0.6A 器件。

    您可以查看电流更高的模块、例如 TPSM5601R5H/TPSM65630

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。