This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:原理图回顾 TPS62903 作为反相降压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595368/tps62903-schematic-review-tps62903-as-inverting-buck

器件型号: TPS62903

你好、亲爱的。

这是我所设计的原理图。

PSU_SCH_1.pdf 

我想介绍一下右侧的电源、即 TPS62903:

输入范围:3V 至 4.2V
输出:–5V 1A RMS ~1.5A 峰值

由于输出端的电流消耗为正弦波形、频率相对较低、<= 1KHz。

但此时、在生成 PDF 后、在编写本主题时、我记得该电源将仅为正弦驱动器的负半周期提供电流、因此它约为 0.5~0.6A RMS、但在正弦驱动器的负半周期内峰值为~1.5A。  

我认为、反相降压转换器上的反馈电阻器会有点令人困惑。 由于芯片的 GND 引脚连接到–5.1V 输出、并且根据我的理解、FB 电压应比 GND 引脚/输出高 0.6V、因此我在–5.1V 和 FB 引脚中放置了较小的反馈电阻器 (10K)、以便 FB 引脚与电路的 GND 相关的–5.1 + 0.6 =–4.5V、因此我认为我没有错误地交换 FB 电阻器。 就像我做的那样、是正确的、对吧?

我会询问您是否发现此电源的原理图有任何问题、您的观点是否有任何问题、或者是否有建议。

提前感谢您。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pehls:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pehls:

    只需遵循反相降压/升压的这个原理图。

    区别在于我们需要在 IN 引脚和 Cout 节点之后添加一个电容器。 我们在该电容器上连接电源。

    我在您的原理图中看到电容器连接错误。 无需担心反馈电阻器。

    此致、

    Usha。