This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQStudio 无法使用更新的黄金映像或固件重新刷写器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600258/bq41z50-bqstudio-cannot-reflash-the-part-with-updated-golden-image-or-firmware

部件号: BQ41Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    该问题可能与固件刷写过程有关、请参阅用户指南的“2.4 Update Firmware“一节。

    用户指南:  
    https://www.ti.com/lit/ug/sluud32a/sluud32a.pdf?ts = 1766418585927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ41Z50EVM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全按照指南和屏幕上的说明操作。  

    我现在已经弄清楚、新的 BQStudio 无法将芯片置于 ROM 模式。 如果您通过高级 smbsus 寄存器强制使用 ROM 模式,则可以对零件进行编程。

    此外、与用于 41Z50 的 BQstudio 一起安装的寄存器映射已损坏或错误、我必须手动将其替换为来自其他论坛的 bqz 文件。 我安装了几次、以确认这个损坏的文件直接来自 TI 网站。  

    例如、查看 SMB 地址寄存器、其显示为 C8、它不应该起作用。  

    我使用 TI 器件已有 35 年了、以前从未如此失望过:-(