This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:启用电阻检查

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600626/lmr36015-enable-resistor-check

器件型号: LMR36015

您好的团队、

客户正在使用 LMR36015BRNXR 并希望调整 Vout 启动时间。 我们当前的设计通过一个 100k Ω 上拉电阻器和一个 8.66k Ω 下拉电阻器将 EN 连接到 Vin。 数据表指定了 10k Ω 至 100k Ω 的下拉范围。 使用低于 10k Ω 的值(例如我们的 8.66k Ω)是否可以接受?

此致、
Will
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    它很可能有效 、但我们建议使用 10kΩ–100kΩ、这主要是因为内部偏置电流、引脚保护和可预测的阈值。 这会增加从 Vin 到 EN 的电流。 我认为 10kΩ 会更好。  

    重复线程。