This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:寻找 45 瓦 PSE 控制器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600152/tps23861-looking-for-45-watt-pse-controller

器件型号: TPS23861
主题: TPS23881 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我看到 TPS23861 符合 IEE802.3 A/AT 标准。 这意味着它仅支持 1 类和 2 类功率、最高 30W。  

我可以将该 PSE 用于 45 瓦解决方案吗? 如果是、我应该采取哪些步骤来实现设计?  

如果不是、您能否推荐 45W PSE 控制器的最佳解决方案?

此致、

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:  

    是、TPS23861 最多仅支持 2 类电源。  

    如果您正在寻找 45W 解决方案、我会推荐 TPS23881 PSE 控制器。 该器件有 8 个端口、符合 IEEE802.3BT 标准(可以提供高达 90W 的功率)、并支持 2P 和 4P 配置。

    另一个需要记住的器件是 TPS23881B1 、是 TPS23881 的直接替代产品、支持硬件可配置 自主模式 (无需外部主机/MCU 即可控制 PSE)。  

    如果您想要任何参考设计或有任何其他问题、请随时告诉我。  

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    非常感谢您的建议。 但建议器件有 8 个通道、这是一种高估且成本更高的解决方案。

    我正在寻找单通道 PSE。 有没有其他建议可以满足这一要求?

    1. 单端口
    2. 45 瓦  

    此致、

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:  

    遗憾的是、目前只有 支持 IEEE802.3bt 标准的 TPS23881/881B 的 4 端口和 8 端口 PSE。 我们可能计划推出>2026 的单端口和双端口设计。  

    谢谢、

    Anagha