This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8365:微功耗欠压检测的欠压功能问题 LM8365BALMF27/NOPB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8364, LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593547/lm8365-brownout-function-issue-with-micropower-undervoltage-sensing-lm8365balmf27-nopb

部件号: LM8365
主题中讨论的其他器件: LM8364

尊敬的团队

示波器:通过电压骤降测试 10ms

我需要对 UCC28180D PFC 控制器 1000W 的正确欠压功能 IC 提供支持、我根据 您的主题使用 LM8364 尝试了 LM8365 复位 IC。  

添加了原理图并将标签 Cven 连接到 UCC28180D 的 6 th 引脚  

Schematic.JPG

输入电压 124VAC LM8365 的第二个引脚 上的输出应大于 2.85v、但有一个向下和向上的电压。

屏幕截图显示了大约 307V dc(总线电压)的输入电压

scope_23.png

屏幕截图显示了没有 Lm8365 时约 307V 的输入电压

scope_24.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我立即注意到原理图中 LM8365 的 RESET 引脚被上拉至 15V、这违反了器件的绝对最大额定值。 我们拥有一系列高压监控器、这些监控器可能是该应用的更好选择。  TPS3842 或可能是 TPS371K-Q1 等器件 可能更适合此应用。

    我对应用没有明确的了解、您是否能够提供更完整的原理图、展示  LM8365 如何连接到电路的其余部分? 此外、显示 LM8365 的输入和复位引脚的示波器捕获也很有帮助。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry  

    谢谢您的邮件,我发现重置引脚电压最大值是 6V,所以 我更新了分压器,我将继续 作为你建议的高压 IC 在进一步的步骤,请检查原理图,你要求

    也捕获了振荡波

    顶部一个位于 复位引脚 二极管输出端

    底部一个位于 第 2 个引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供完整的原理图。 我认为该问题可能与 LM8365 未获得足够的电流、因此未释放复位信号有关。 您是否可以尝试将 C31 的值增加到 0.1µF 并再次测试?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 C31 处添加 0.1uf  、而在 10ms 时电压骤降测试则无法通过 IC  UCC28180D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们仍在研究这个问题、并将得到星期一(太平洋时间)的响应。 在平均时间、您是否能够使用 0.1uF C31 电容器提供示波器捕获?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查找 将电容器 C31 的随附示波器捕获更改为 0.1uf  

    输入电压 210 VDC(近似值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供示波器屏幕截图。

    根据 C33 = 1uF、当输入(引脚 2)上的电压升至 2.7V 以上时、我期望 RESET 输出被置为有效(逻辑低电平)并持续~1.2s。 在示波器中、复位似乎仅置为有效达~140ms。 为了确保器件正常工作、您是否能够从电路中移除 LM8365、以便与延迟电容器隔离测试它?

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请根据您的请求找到捕获结果、C31 =0.1uf、Vin=218V dc、R15=80k。

    与 C31 连接

    不带 C31

    与 C31 连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我应该澄清一下、我想确保 LM8365 在类似于数据表中所示的配置中完全独立正常运行:

    您是否能够使用 CD = 1uF 测试上述配置、扫描 VIN 低于 2.7V 并恢复到 3V 以上、以确保器件执行与数据表图 1 中所示的类似的操作?

    谢谢、

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这方面,我将上拉电阻器更改为 Vin 680K R16 ,更改了 C33 1uf , Previuos 测试是使用 0.1uF ,对不起这个错误。

    我已经检查了测试电路没有栅极电阻器 10R ,电路工作良好。

    下图不包含 PFC MOSFET 栅极电阻器

    当连接栅极电阻器时、Vin >2.85V  

    VIN 低于<2.75

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。

    从示波器捕获的数据中、假设黄色迹线是输入、绿色是复位输出、那么 LM8365 实际上运行正常。 当输入降至 2.7V 以下时、RESET 置位(变为低电平)。 当输入再次升至 2.7V 以上时、RESET 在延迟后置为无效(变为高电平)。 您是否预计器件会有不同的行为? 如果是、请说明。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、黄色表示输入、绿色表示复位输出、  

    是 LM8365 在 PFC 导通时能够正常工作、这意味着我移除了 MOSFET 栅极电阻器。

    下面的信息清楚地显示、如果需要 MOSFET 栅极电阻器 (PFC)、则会进行多次复位。  需要解决这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想澄清一下、LM8365 在您发送的最新示波器捕获中按预期工作。 我创建了一个时序图来更清楚地解释行为。

    在 t1 时刻、当输入电压低于 1V 时、没有足够的电压下拉复位输出 、因此它将成为逻辑高电平。 一旦输入升至 1V 以上但低于 2.7V (T2)、RESET 输出将置位、将下拉复位。 然后、当输入电压升至 2.7V (T3) 以上时、RESET 将在~1.2s 后释放。 一旦经过延迟 (T4)、RESET 就会变为高电平、这似乎导致输入电压下降、因此 RESET 将再次置为有效 (T5)。 在短时间后、输入再次上升 (T6)、这将导致复位在~1.2s 后释放、并重复这个周期。

    由于 LM8365 按预期工作、因此我在此主题中无法提供更多支持。   如果需要额外帮助、我建议创建与 UCC28180D 相关的新主题。

    谢谢、

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FYI :这篇文章重新创建了  E2E1600595