This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:双输入解决方案

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599087/lm5156h-dual-input-solution

器件型号: LM5156H
主题中讨论的其他器件: LM5156

尊敬的先生:

我们目前有一项要求、请您帮助确认是否有符合以下规格的产品、

输入范围:–20 到–57V(两个输入)

输出:56V/300W、效率:>90%

我们需要在升压级设计中使用 LM5156H。 这是可能的吗?

TI 是否有使用电流共享函数将负输入转换为正输出电压的建议解决方案? 感谢您的支持并向您学习。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    感谢您的联系。  

    对于从负到正的转换、请查看此参考设计: https://www.ti.com/tool/de-de/PMP21867 和此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slva985/slva985.pdf 

    LM5156 也可以采用这种方式。  

    我不确定您对当前份额基金的含义。 是否要构建 2 个升压级? 还是只有一个由 2 个电源轨供电?  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    它不是 2 个升压级、是 2 个电源轨的单级功率。  

    您是否有任何疑问?感谢您的支持,并向您学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    因此 LM5156 可用于 负输入电压转换为正输出的应用、  

    如果我们在没有隔离的情况下使用直接升压拓扑、这是否可行? 或在源极电源输入端添加桥式二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:  

    它不是两个升压级、是一个由 2 个电源轨供电的单级电源。  [/报价]

    如果从一个电源轨供电的 2 个升压、则可以实现电流共享。 但对于这种情况,我无法帮助你。  

    如果我们使用无隔离的直接升压拓扑、它是否可行?

    应用手册中 I shared 的电路未隔离。  

    此致

    Moritz

    [/quote]