This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:效率数据与 Iout

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599880/tps92360-efficiency-data-vs-iout

器件型号: TPS92360

尊敬的支持团队:

是否有一个图显示了使用 6 个 LED 时的负载 (Iout) 和效率?
数据表中的图 8-2 至 8-5 显示了 RSET = 10.2 Ω (Iout = 20mA) 时的调光占空比效率。
我想确认以下条件下的效率。

输入电压:3.3V
Vf:18V(VOUT=3V、6 节串联)
IOUT:3mA

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我们的专家将检查并在下周回来给您。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-k:

    根据图 8-5 调光占空比 15%、eff 约为 85%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:
    感谢您的答复。

    以下两种条件下的平均输出电流都是 3mA、但效率是否相似?

    IOUT 设置= 20mA、调光占空比= 15%
    IOUT 设置= 3mA、调光占空比= 100%

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    满量程负载 取决于其余电阻器、您需要先将其修复、并根据系统需求更改 PWM 调光占空比。

    如果使用 CCM、PWM 开关将产生轻微的 eff 损耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young:
    感谢您的支持。

    这是否意味着第 2 种情况的效率略高、因为 PWM 调光操作不会导致功率损耗?

    案例 1:IOUT 设置= 20mA、调光占空比= 15%
    案例 2:IOUT 设置= 3mA、调光占空比= 100%

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外需要考虑的是、升压 eff 在轻负载时将较低、这将使这里的总 eff 更差。 不同的 Iout 设置将产生不同的电感器、电感器也会影响 eff。 建议 首先设置满量程加载/RSET、并根据系统需求更改调光占空比。