This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54626:关于瞬时断电

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600060/tps54626-about-momentary-power-outages

器件型号: TPS54626

我正在使用 TPS54626PWP 评估电路。

这是一个电源电路、可从+12V 输入产生+5V 电压。 电路配置如下所示。

12V 输入电源不会在大约 5ms 的压降中恢复。

5V 输出在大约 10ms 的瞬时断电后恢复。

我相信会因各个元件差异而出现一些变化、但这种正常运行吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于此查询有类似的线程、因此我将关闭此线程。

    此致、

    Usha。