This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:tps2116

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1597414/tps2116-tps2116

器件型号: TPS2116

IMG_20251212_0001.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们、

    您的具体问题是什么、看到了图像、但无法理解问题。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑在电池和生成 3.3V 电压的 5V 电源之间切换。 考虑到开关期间的 VOUT 压降、我考虑在初级侧使用 5V 电源并在大约 3.5V 的电压下进行开关。 模式直接来自 3.3V 电源的输入。 如果我这样使用、开关是否可以正常工作?
    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    我重新发送电路图、因为很难阅读。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查过这个电路、一切看起来都很好、希望工作正常、最好只进行一次仿真、检查波形。

    您似乎在优先级模式下运行器件。 所以

    如果电源 (5V)< 3.3V、则 PR1<VREF (0.92 至 1.08V)、VOUT = BT。

    如果电源 (5V)>3.3V、则 PR1>VREF、VOUT = VIN1 = 3.3V。(LDO 输出)

    上述条件是否适用于您的电路?

    谢谢、

    Hemanth.