This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:主电池与常开型 MCU 备用电源之间的电源多路复用器 (TPS7A02 + TPS22916)

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22916, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592367/tps22916-power-mux-between-main-battery-and-backup-supply-for-always-on-mcu-tps7a02-tps22916

器件型号: TPS22916
主题: TPS7A02 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我正在设计一个常开型 MCU 电源、该电源必须采用:

  • a. 主锂离子电池 (4.4V 至大约 2.5V、PCM 截止频率为~2.5V)、和

  • a. 纽扣电池备用

其思路是即使在 PCM 断开主电池连接后也保持 MCU 供电。

附件是原理图的相关部分。

POWERMUX_TI.png

我对该方案的反向电流行为和稳健性有几个问题:

  1. 常规健全性检查
    这看起来是否是使用 TPS22916 器件将两个 LDO 电源轨 (2.5V 和 1.8V) 多路复用为常开型 MCU 电源的可接受方法? 从 TI 的角度来看、该拓扑是否存在明显的问题?

  2. 反向电流和 TRCB 激活阈值
    当主电池 PCM 在~2.5V 下打开时、2.5V 电压轨 (VDD_MCU_2V5) 将崩溃、而纽扣电池的 1.8V LDO 仍处于活动状态。 通过 U203(TPS22916 介于 VDD_MCU_2V5 和 VDD_MCU 之间)、1.8V 电压轨可反馈 2.5V 电压轨和 2.5V LDO 的输入。

    从 TPS22916 数据表中、我了解到  真反向电流阻断 (TRCB) 当反向电流达到阈值时启用 IRCB≈–500mA(典型值) 然后、该器件会在~μ s 10µs 内关闭。

    →μ s 问题: 在这种情况下、TPS22916 TRCB 是否仍能可靠激活、或者器件是否有可能保持完全导通状态、只是允许从 1.8V 电压轨到 2.5V 电压轨的连续反向电流?

  3. 对 TPS7A02 2.5V LDO(反向电流脉冲)的影响
    如果 TPS22916 TRCB 确实激活、则将有大约为的短反向电流脉冲 IRCB≈500mA  (可能更多?) 从 1.8V 电压轨流回 2.5V 电压轨并流入 TPS7A02-25 输出、直到开关在其中关闭 TRCB≈10µs 。                                           问题: 如果 TRCB 激活、TPS7A02-25 可能会出现短的反向电流脉冲(最高可达 TPS22916 IRCB 电平)。 进入 LDO 输出端的这种短暂反向电流是否可以接受?  

对于常开型 MCU 的这种电源多路复用方法 (TPS7A02 + TPS22916)、任何注释或建议都将非常有帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的观看。

    以下是更多的详细信息:

    • µA 电源切换时、MCU 在此模式下仅消耗几 μ A 电流。

    • VDD_MCU 电源轨上至少有 16 µF 的实际电容可支持电压骤降。

    • 开关不得由 MCU 驱动。

    • 如下图所示、我正在考虑控制 ON 引脚、但这会增加输出电源的压降、因为开关需要几百 微秒的时间才能打开、而关闭只需几微秒、因此 tsw 在 1.8V 时约为 250µs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxime:

    很抱歉耽误你的时间!

    1.是的、电源多路复用是负载开关的一种常见应用。 但是、为什么两个电压轨的电压不同?

    使用负载开关和电子保险丝的电源多路复用功能(修订版 A)

    “PCM cutoff at ~2.5V“-这是指 LDO 的欠压锁定吗?  

    2. RCB 激活电流仅适用于启用的设备。   无论流经器件的电流如何、即使 VIN=0V、在器件被禁用时 RCB 始终激活。

    (+) TPS22916:反向电流保护 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    关于此应用中的 LDO 是否能够承受反向电流、您需要通过提交该器件的 E2E 来联系相关团队。  

    谢谢、

    Rishika Patel