This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:通道 B OCF 不工作

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, TPS536C7EVM-051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1595280/tps536c7-channel-b-ocf-does-not-work

器件型号: TPS536C7

您好、

TPS536C7 时遇到问题。
我们使用的是 2 通道 A 和 B;每个通道有 6 个相位。

问题是 OCP 无法在通道 B 上正常工作
它对于通道 A 运行得很好、但不会为通道 B 触发任何 VR_FAULT

我查看寄存器“(E3h) MFR_SPECIFIC_E3 (VR_FAULT_CONFIG)“、我们会将其设置为 0xF、因此字段 VR FLT CHB 设置为 1:

image.png

我们目前正在检查所有内容并进行额外的测试。
同时、您能帮助我们了解什么原因会导致通道 B OCP 不触发 OCP?

谢谢。

此致、

Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我们仍然坚持解决这个问题。
    相反、是否有办法停用通道 b 的 OCF?

    此致、

    Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:  

    对不起延误, 上周我是 OOO 由于疾病,但我回来, 可以给予支持。

    为了确保我们在这里介绍了基础知识、我想确保 了解您的应用:  

    • 这是目前正在生产的电路板还是您仍在进行测试/原型设计?
      • 请确认您的设计中包含哪些功率级。
      • 此问题是仅存在于单个器件中还是存在于多个器件中?
    • 通道 A 使用 6 个相位、通道 B 使用 6 个相位。  
    • 在测试 OCP 时、通道 B 不会触发 VR_FAULT#。
      • 只需确认、是否触发 OCF 故障并可在 Fusion GUI 中观察到、或者是否根本没有故障?  
      • 您用于启动 OCP 的测试方法是什么?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们使用 Infineon 的 TDA21490AUMA1。
    多个器件中存在此问题。
    我们在系统上有多个设置;我们目前正在使用此设置进行一些测试:
    通道 A 使用 4 个相位、通道 B 使用 4 个相位。
    正确:测试 OCP 时、通道 B 不会触发 VR_FAULT#。
    在 Fusion GUI 中根本看不到故障、以下是屏幕截图:

    我们使用可编程负载来启动 OCP。
    我们将 OCP 设置为 10A、然后将可编程负载设置为 1A、然后将其设置为 15A。
    这就是我们在上面的屏幕截图中所做的操作。
    上述序列与通道 A 工作正常
    但是、我们已经测试了 OVFIX CHB、它正在正常运行。
    从通道 B 进行电流遥测也有效。

    在我们系统的正常使用中、我们不使用 Fusion GUI。
    我们有一个控制 TPS 的 FPGA。
    为了从公式中移除 FPGA、我们将 Fusion 工具直接连接到系统。
    这就是我们的屏幕截图。
    我们为该测试进行了极少的设置。
    我们已在系统上电后立即使用 Fusion GUI 读取了 TPS 的所有寄存器。
    我们只对 PHASE_CONFIG 和 OCP 寄存器进行编程。

    在下面、您将看到当通道 B 调节至 10A OCP 以上时该设置的导出结果。

    e2e.ti.com/.../TPS536C7-5.0-Address-88-Text_5F00_TIconfig_5F00_PSU_5F00_OCF_5F00_not_5F00_working.csv

    感谢你的帮助。

    Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:  

    我对延迟深表歉意、由于多位团队成员在达拉斯度假期间不在办公室、我们的带宽有限。 我将在 24 小时内收到您的消息。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliot、  

    我可能发现了问题。  当您的屏幕截图将 OCF 限制设置为 10A 时、我在寄存器中看到、前提是您将 OCF 限制设置为 480A。  

    我们将简要介绍我们的基础:

    • 您似乎正在发布最新的公开版本的 GUI、这很好。 我建议每~2-3 个月更新一次、以获得最佳支持。 此处无操作。  
    • 每个输出环路 具有不同的输出电流故障限值、请在“Protection"选项“选项卡中检查通道 A 和通道 B OCF 限值。 请注意、我的屏幕截图显示的是通道 A、因为我正在模拟不同的配置、但对字段的导航应该相同:  
    • 我们要确保每次下电上电时写入 NVM、否则写入 控制器易失性 RAM 的值将与 Fusion 中的值不匹配。

      • 确保在进行更改后刷新、或关闭并重新打开 Fusion GUI。  

    关于配置的 the.csv 导出、 .csv 导出并不使用所有寄存器进行调试。  有机会时、您能否导出项目文件的.xml 变体? 它应该是 Fusion GUI 导出菜单中的第二个选项。  

    此致、
    Nick Z

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    通道 A 具有 480A 的限制、但我们在通道 B 上进行了测试
    如果您查看 csv、通道 B 的限制实际上是 10A、就像在 GUI 的屏幕截图中一样:

    我们方面取得了一些进展。
    我们使用 GUI 工具在系统上设置评估板 (TPS536C7EVM-051) 的默认配置。
    我们刚刚对相位配置进行了集中、使其与我们的配置相匹配。
    为此、我们成功地使通道 B 的 OCP 正常工作。

    然后、我们比较了 TPS 的默认寄存器(上电后)和评估板中的寄存器。
    我们确实注意到寄存器名称  DISABLE_FAULT [MFR 21、0xE5]没有相同的设置:

    以下是在系统上刷写评估板配置时该工具的日志:

    写入 DISABLE_FAULT [MFR 21、0xE5] 0xFFBFB18D31E1FFFC1A30F700 [最新值:0x5535308C31A17A541A307500]
    将 DISABLE_FAULT [MFR 21、0xE5] 0xFFBFB18D31E1FFFC1A30F700 [0xFFBFB18D31E1FFFC1A30F700]写入 RAM

    来自评估板:通道 B 上的 0xFFBFB18D31E1FFFC1A30F700 => OCP 正在工作

    加电后从我们的系统(默认):0x5535308C31A17A541A307500 =>通道 B 上的 OCP 不工作。

    寄存器 DISABLE_FAULT 未出现在数据表中、您能否帮助发送对此寄存器的说明?

    我们强烈认为、出于某种原因、我们使用的 TPS 默认禁用通道 B 的 OCP。

    顺便说一句、我们从未在系统上使用过 NVM。

    谢谢。

    此致、

    Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eliot、  

    很棒的收获,我很高兴你和你的团队能够找到这个问题。 您回答正确、TPS536C7 的技术参考手册中似乎有一个拼写错误、而且 0xE5 表缺失、尽管该系列器件的前几代和更新版本的文档中都已提供此表。 我 已经为 TRM 文档的所有者发送了一条注释以进行修复。  

    同时、您可以在 Fusion GUI 中的“All config“选项卡中看到寄存器块、我已经向您发送了该系列中具有 寄存器定义的另一器件的 TRM 电子邮件。

    此致、
    Nick Z