This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:更改 TPS65150 上的电压设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600196/tps65150-change-voltage-setting-on-tps65150

器件型号: TPS65150

尊敬的所有人:

我已经在驱动 TFT 的器件上使用 TPS65150、并且正确地生成以下电压:Vs (AVDD)= 8、2V、VGH = 22VDC、VGL =–7VDC、Vcom = 3VDC

要生成 VGH、我有一个双级。

新的 TFT 需要不同的电压、我想我已经通过更改电阻分压器 (R403、R413 和 R409) 来生成 VS= 13.4V、VGL=–10.2V 和 VGH=+18V 来解决了这个问题。  

我生成的 13.4V 电压只能在 VHL 接近–10、2V 时变为负值、但我不需要它、因为 TFT 只需要 VGH、VGL 和 3V3、这是我已经有的。

但是、我无法生成正确的 VGH、它超过 24Vdc。

我出什么问题了?

Thansk